工具/软件:
您好:
我希望使用 BQ27421 实现新的 11000mA 电池包。 我已经阅读了另一条线程,这种适应是可以通过修改特定的参数.
以下文档附在该其它主题中: 3465.高充电放电率应用的仪表设计配置。
最敏感的参数似乎是 CC Gain 和 CC Delta、它们具有以下默认值:

我的理解是、通过在应用程序初始化期间将 CC 增益除以一个因子、算法将“看到“并积分电流值除以该因子、因此通过将相同的因子应用于设计容量(使其低于 8000mA)、将正确计算充电状态。
但是、为了使其正常运行、我不了解应该如何影响 CC Delta。
我知道、该因素也需要应用于所有电流和容量阈值。 我还缺少其他东西吗?
此致、
Martin Monroy