This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:驱动容性负载

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564388/tps2h160-q1-driving-capacitive-load

器件型号:TPS2H160-Q1


工具/软件:

您好:

我们在以下条件下使用 TPS2H160:

  • OUT1 和 OUT2 并联
  • 输出负载= 160uF
  • VBATT = 32V
  • 每个车辆钥匙循环重复= 1 次  
  • 寿命= 29251 个密钥周期
  • 最高环境温度= 85°C
  • 限流电阻器= 560 欧姆

您能否告诉我们、您是否发现此使用场景存在任何问题?

谢谢、

此致、

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、  

    此用例看起来不错。

    我关于并联通道的唯一意见是限流电路会将每个通道的电流限制在大约 3.5A、因此总体电流限制约为 7A。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电流限制为 7A。

    根据下面显示的波形、您是否认为此用例不影响器件的长期可靠性? 即使在 85°C 的环境温度下达到热振荡关断阈值也是如此?

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrea、

    这种用例不会影响器件的可靠性、这些器件可以在不影响可靠性的情况下处理热关断周期。

    谢谢、

    Patrick