请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2H160-Q1工具/软件:
您好:
我们在以下条件下使用 TPS2H160:
- OUT1 和 OUT2 并联
- 输出负载= 160uF
- VBATT = 32V
- 每个车辆钥匙循环重复= 1 次
- 寿命= 29251 个密钥周期
- 最高环境温度= 85°C
- 限流电阻器= 560 欧姆
您能否告诉我们、您是否发现此使用场景存在任何问题?
谢谢、
此致、
Andrea
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我们在以下条件下使用 TPS2H160:
您能否告诉我们、您是否发现此使用场景存在任何问题?
谢谢、
此致、
Andrea