Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750
主题: BQ25750 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我负责设计 USB 电力传输 (PD) 应用 100W 的受电功率 、由供电 USB Type-C PD 适配器 (由控制 TPS25751D ) 和充电 7 节串联超级电容器组(每个 2.7V) 使用了 BQ25756 。
在我的设计中:
-
。 TPS25751D 通过 PD 电源协商 20V/5A。
-
。 BQ25756 用于为 7S 超级电容器组充电。
-
。 系统负载(电路板) 通常应由供电 USB-C PD 适配器 、但也必须从运行 超级大写字母 如果突然拔下输入电源、则持续几秒钟。
我选择了 TPS25751D + BQ25756 因为此配对在中得到完全支持 USB PD 应用程序自定义工具 (GUI Composer) 。
但是、我有两个顾虑和问题:
-
电源路径管理
由于采用了 BQ25756 没有集成的直接电源路径 、在之间切换系统负载的建议方法是什么 适配器电源 和 超级电容器组 ?-
有任何疑问吗 参考设计 展示这种与 BQ25756 的电源路径控制吗?
-
如果没有、您可以推荐 电路 (例如理想二极管控制器,电源多路复用器或基于 FET 的负载共享)、TI 会推荐用于此用例吗?
-
-
超级电容器均衡
中的示例 7 节串联超级电容器组 、是否建议使用 Balancing IC 电容器上的电压分布?-
如果是,你可以建议一 TI 均衡 IC 这将是对的最好补充 BQ25756 充电器 目标是什么?
-
理想情况下、这种 IC 还可以简化与充电器的集成。
-
非常感谢您提供有关实施的指导或参考资料 TPS25751D + BQ25756 一个 1。
提前感谢您的支持。
此致、
Mohammad Kireany