This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:使用 BQ25756 时的 TPS25751D–电源路径和放大器;超级电容器均衡问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563475/bq25756-tps25751d-with-bq25756-power-path-supercap-balancing-questions

器件型号:BQ25756
主题: BQ25750 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我负责设计 USB 电力传输 (PD) 应用 100W 的受电功率 、由供电 USB Type-C PD 适配器 (由控制 TPS25751D ) 和充电 7 节串联超级电容器组(每个 2.7V) 使用了 BQ25756

在我的设计中:

  • TPS25751D 通过 PD 电源协商 20V/5A。

  • BQ25756 用于为 7S 超级电容器组充电。

  • 系统负载(电路板) 通常应由供电 USB-C PD 适配器 、但也必须从运行 超级大写字母 如果突然拔下输入电源、则持续几秒钟。

我选择了 TPS25751D + BQ25756 因为此配对在中得到完全支持 USB PD 应用程序自定义工具 (GUI Composer)

但是、我有两个顾虑和问题:

  1. 电源路径管理
    由于采用了 BQ25756 没有集成的直接电源路径 、在之间切换系统负载的建议方法是什么 适配器电源 超级电容器组

    • 有任何疑问吗 参考设计 展示这种与 BQ25756 的电源路径控制吗?

    • 如果没有、您可以推荐 电路 (例如理想二极管控制器,电源多路复用器或基于 FET 的负载共享)、TI 会推荐用于此用例吗?

  2. 超级电容器均衡
    中的示例 7 节串联超级电容器组 、是否建议使用 Balancing IC 电容器上的电压分布?

    • 如果是,你可以建议一 TI 均衡 IC 这将是对的最好补充 BQ25756 充电器 目标是什么?

    • 理想情况下、这种 IC 还可以简化与充电器的集成。

非常感谢您提供有关实施的指导或参考资料 TPS25751D + BQ25756 一个 1。

提前感谢您的支持。

此致、
Mohammad Kireany


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    1. 有几种方法可能有效、但最佳/最简单的方法是使用理想二极管控制器。 您在此处寻找背对背 NFET 还是使用单个 FET?
    2. 我可以致电我们的电池监控器/平衡器团队、提供有助于解决此问题的建议。 他们将得到比我能提供的更好的答案。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的答复。 为了阐明我的设计意图:

    • 我希望实施 背对背 NFET 使用理想二极管控制器进行电源路径控制。

    • 我的系统必须已通电 主要来自 USB-C PD 适配器(通过 TPS25751D 协商 20V/5A) 、然后无缝切换到 7 节串联超级电容器组(由 BQ25756 充电) 如果适配器突然被移除、则需要几秒钟的备份操作。

    请告诉我:

    1. 如果 TI 有 参考设计、应用手册或 EVM 示例 显示了这种类型 适配器+备用电源多路径 使用带有 LM74xxx 理想二极管控制器(或推荐的替代方案)的背对背 NFET?

    2. 如果没有、您能向我指出最接近的可用位置 原理图或参考材料 我可以根据这种配置进行调整吗?

    这将极大地帮助我最终确定在设计中使用 TPS25751D + BQ25756 实现电源路径。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Mohammad Kireany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    我认为 LM74xxx 理想二极管控制器非常适合您的应用。 根据要求、我认为您需要 2 个理想二极管控制器。 一个用于阻止电池电压到达 VAC 引脚、另一个用于将超级电容器与系统电压分离。

    1. 我不知道有任何展示此系统要求的参考设计、应用手册或 EVM。
    2. BQ25750 上的电源路径是我们最接近的材料。 我认为此器件上的电源路径无法执行系统所需的功能、但理想二极管控制器应该能够替换电源路径 FET。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ear Michael、

    感谢您阐述 LM74xxx 理想二极管控制器的作用。

    我还想询问有关的信息 BQ25750 。 最初、我考虑使用此器件而不是 BQ25756、因为它具有集成器件 直接电源路径 测量输出。 由于内置电源路径控制而不是使用外部控制器实现、因此我认为这有助于减少 BOM 数量并简化设计。

    您能解释一下为什么不针对我的案例推荐 BQ25750 吗? 它是否存在其电源路径块如何与超级电容器组(而不是电池)配合工作的局限性、或者是否有其他系统级原因使得 BQ25756 + LM74xxx 方法更适用?

    了解这种权衡有助于我决定是应该继续使用 BQ25756 + LM 控制器、还是重新评估 BQ25750 以简化设计。

    此致、
    Mohammad Kireany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    BQ25750 是可以实现的、但 在使用器件的电源路径时、流经 BATFET 的浪涌电流可能会遇到一些困难。 另一种使用方法是使用 EN_AUTO_REV、这有助于不间断电源。 这并不是您刚才介绍的电源路径功能。

    BQ25750 对电源路径切换具有电流保护限制。 该限制可保护 FET 和 IC 在电源路径切换期间免受大浪涌电流的影响。  我们提供了常见问题解答、可能会对此有所帮助。

    BQ25750 上的 EN_AUTO_REV 将自动通过转换器将电力回传输到系统负载、从而停止电源路径切换。 这可能很有用、但就像我提到的、它可能并不完全是您所想到的超级电容器备用的工作模式。

    此外、此主题上可能还有一个对您的解决方案有帮助的答案:

    此致、
    Michael Bradbourne