This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C598:允许的下冲值

Guru**** 2892780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562815/tlc6c598-allowable-undershoot-values

部件号:TLC6C598


工具/软件:

您好的团队、

下冲约为–0.5V、持续 20ns。
这是否可以接受?
此外、它在多大程度上可以接受?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    是指输出漏极电压下冲吗?  我看到上升 (tr) 时间和下降 (tf) 时间分别为 210ns 和 128ns。 这是在转换期间达到预期电压的 90%或 10%的时间。 这段时间内是下冲吗?

    您能否更具体地说明哪个信号或显示波形? 我没有关于电压欠冲的具体信息、但可以根据需要在 EVM 上对其进行采样。

    有关典型的开关波形、请参阅下图:




    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以赛亚、

    感谢您的答复。
    我是 Ryu 的同事。

    很抱歉您的信息很幸运。

    这适用于 8 引脚 (/G)。
    该下冲超过绝对最大电压。
    但时间很短 (20ns)。

    我想知道是否有任何问题,即使在短时间内.

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    感谢您提供更多信息。 电压下冲超过绝对最大额定值的含义我仍然有点困惑。 是否也有从低电平到高电平转换的过冲?

     /G 引脚的特定最大额定值未列出、但不应大于 VCC。 该引脚是否达到正确的高/低阈值来禁用/启用输出?  

    您能否提供一个示波器波形来显示您的担忧?

    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以赛亚、

    /G 逻辑输入、对吧?


    如果没有规定、请告诉我。



    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    是的、/G 将是输入范围为–0.3-8V 的逻辑输入。 我看到下冲达到–0.43V、但由于时序比传播延迟时间短得多、因此我不那么担心。 /G 引脚的输出反映启用/禁用是否准确? MCU 是否用于切换/G 引脚?

    我将在类似 EVM 上对其进行采样并比较波形。

    此致、
    以赛亚书

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以赛亚、

    我担心的是、下冲是否会因超过绝对最大额定值而失效。
    “你以为你赢了吗?

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:  

    据我所知、最好将下冲减少到引脚电压范围内、以免随着时间的推移而造成损坏。 您能提供原理图吗? 也许在 MCU 上放置一个串联电阻器或在 G 引脚上放置一个钳位二极管可以纠正这一点。  

    是否使用尖端和接地筒探头测量了下冲?  

    此致、
    以赛亚书  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以赛亚、

    感谢您的答复。
    我们想知道的是、超出绝对最大额定值的秒数将导致破坏。
    请明确说明在传播延迟时间内超过绝对最大额定值是否只会影响使用寿命而不会造成故障、或者甚至是不可接受的瞬时超量。

    例如、请告诉我可接受的秒数。
    或者、请提供信息、指示在该电流下可能会超过绝对最大额定电压。
    某些器件会以注释的形式包含此信息。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    关于违反绝对最大额定值的唯一指导原则是数据表中表 6.1 的脚注 (1)。 我们不能就是否会造成损坏的确切持续时间提供指导。  

    Isaiah 建议使用尖端和接地筒探头进行测量、以确保下冲是真实的、而不是传统示波器探头中接地环路引起的干扰。 您还可以检查探头补偿、查看探头本身是否表现出下冲/过冲行为。  

    https://resources.pcb.cadence.com/blog/what-is-oscilloscope-probe-compensation 

    如果您可以使用尖头和桶形探头测量来确定下冲是真实的、 我建议遵循以赛亚的建议、在数字线路上添加一些串联电阻以减少下冲。

    此致、

    Zach