This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756E:以下是客户在调试 BQ25756E 期间遇到的问题。 我们需要支持。 谢谢你。

Guru**** 2612745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564731/bq25756e-the-following-are-the-issues-encountered-by-the-customer-during-the-debugging-of-bq25756e-we-request-support-thank-you

器件型号:BQ25756E


工具/软件:

您好 TI 团队、

以下是客户在调试 BQ25756E 期间遇到的问题。 我们需要支持。 谢谢你。

测试条件:输入 29.4V/3A;输出 25.2V/3A
1、启用 MPPT 功能(寄存器 0x1A、EN_MPPT=1);当输出未连接到电池时、它不能由 CC 加载(电子负载)、但可以由 CV 加载。 请问原因是甚么? 是否有办法携带它而无需电池?
2.预充电和涓流充电功能关闭(寄存器 0x14、EN_PRECHG=0;寄存器 0x1A、EN_MPPT=1)。 可以承载 CC 负载、但当电流小于 0.33A 时、输出电压会持续跳跃(电子负载,输出未连接到电池)。 这是什么原因? 是否有办法解决? (视频已连接)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温馨提示、客户使用 EVM 进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    启用 MPPT 功能(寄存器 0x1A、EN_MPPT=1);当输出未连接到电池时、它不能由 CC 加载(电子负载)、但可以由 CV 加载。 请问原因是甚么? 是否有方法携带它而无需电池?

    如果输出端具有足够大的电容器、CV 负载将充当电池。 遵循 EVM 用户指南中列出的测试设置。

    预充电和涓流充电功能关闭(寄存器 0x14、EN_PRECHG=0;寄存器 0x1A、EN_MPPT=1)。 可以承载 CC 负载、但当电流小于 0.33A 时、输出电压会持续跳跃(电子负载,输出未连接到电池)。 这是什么原因? 是否有办法解决? (视频已附加)。

    请勿在使用电池充电器时使用 CC 负载。 该器件大多数情况下都用作恒流源。 如果器件的电流与负载电流不匹配、则会出现问题。 使用具有大电容器的 CV 负载最好是模拟电池。

    此致、
    Michael