This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:设置 Golden Image 后的 Full Charge Capacity 值

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558121/bq27542evm-full-charge-capacity-value-after-golden-image-set

器件型号:BQ27542EVM


工具/软件:

尊敬的 Sis 和 Madams:

BQ25742-G1。

请让我们在设置黄金映像后确认各种参数。

<设置黄金映像后立即>

循环计数:0

充满电容量:5740mA

Qmax:6290mA

< 多次放电和充电循环后>

循环计数:0 => 11

充满电容量:5740 => 6309mA

Qmax:6290 => 6920mA

我在 E2E 上研究了一个类似问题、发现了以下主题:

(+) BQ27542EVM:BQ27542-G1:发货前 BQ27542 应经历多少个学习周期 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

我们知道、设置黄金映像后、执行至少一个放电和充电学习周期将获得正确的满电荷容量。

设置黄金映像后、是否有办法立即显示正确的满电荷容量?

此致、

Masashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、请附加与项目关联的.log /.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我听从了您的建议并查看了.log 和.gg 文件、我们发现默认情况下使用的黄金映像的 Qmax 较低。

    可以通过运行多个学习周期并使用具有较高 Qmax 的数据作为黄金映像来解决该问题。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Masashi