This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17313Q2:是否需要热处理?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17313Q2, TIDA-00890, PMP9491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562630/csd17313q2-is-thermal-treatment-necessary

器件型号:CSD17313Q2
主题中讨论的其他器件: TIDA-00890PMP9491

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 CSD17313Q2、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

CSD17313Q2 数据表相关、  

建议的 PCB 布局是数据表 P 9、

但是、没有布局限制。

是否有任何特定的布局限制、厚度和散热过孔?

尤其是 8 引脚焊盘是否需要散热过孔?

在我们的示例中、应用是 USB3.0 Vbus (5Vs 900mA)  

您能提供 PCB 布局示例吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助/

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、

    感谢您关注 TI FET。 对于 2x2mm SON 封装、客户应尽可能增大连接到漏极焊盘的铜形状。 这是从封装中散热的主要路径。 漏极焊盘的尺寸将散热过孔的数量限制在可能的 1 或 2 个过孔。 铜形状可延伸到封装轮廓之外、以适应额外的散热过孔。 TI.com 上有许多使用该器件的参考设计、包括 TIDA-00890 和 PMP9491。 您可以使用免费的文件查看器下载并查看光绘文件。 通过以下链接的在线 Gerber Viewer、您可以使用 Gerber 文件加载 zip 文件。 如果您有任何问题、请查看并告诉我。

    https://www.gerber-viewer.com/

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    以下链接指向有关 QFN 和 SON PCB 连接的有用应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua271

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi