This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:规格变化的温度范围

Guru**** 2613295 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844, UC1844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564554/uc2844-temp-range-with-spec-change

部件号:UC2844
主题中讨论的其他部件: UC1844

工具/软件:

尊敬的团队:  

客户已经拥有 UC2844 的 AVL 代码、 但规格仅适用于 85°C

客户想知道此器件的工作温度是否高于 85°C、哪个参数与 UC1844 相比将超出规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    根据数据表、如果在建议运行条件之外使用器件、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh