请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UC2844主题中讨论的其他部件: UC1844
工具/软件:
尊敬的团队:
客户已经拥有 UC2844 的 AVL 代码、 但规格仅适用于 85°C
客户想知道此器件的工作温度是否高于 85°C、哪个参数与 UC1844 相比将超出规格?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.