主题中讨论的其他器件:TPS25751
工具/软件:
你好,我正在尝试设计一个 USB C PD 3.1 输送/电源. (双或单)SPR
我将它用作电源、而无需任何固件或软件。
我对 USB C PD 充电电路不太了解、因此如果可能、请推荐一些元件。 (PD 控制器和转换器,其他组件等) 输入电压为 24V
此致
Dominik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dominik:
几个与您的设计相关的后续问题:
1. Type-C 端口所需的电源角色是什么? 是 DRP(双角色电源)、是仅供电还是仅受电?
2.输入/输出(灌电流/拉电流)功率范围的额定功率是多少?
3.需要什么样的 PDO ? 您是否只需要固定 PDO 或其他类型(如 AVS 或 PPS)?
4.您是否希望与 PD 控制器搭配使用任何 BQ 或直流/直流转换器?
谢谢。此致、
Raymond Lin