This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:USB-C 仅供电/仅供电/24V 输入

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562134/tps26750-usb-c-power-source-only-24v-input

器件型号:TPS26750
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具/软件:

你好,我正在尝试设计一个 USB C PD 3.1 输送/电源. (双或单)SPR


我将它用作电源、而无需任何固件或软件。

我对 USB C PD 充电电路不太了解、因此如果可能、请推荐一些元件。 (PD 控制器和转换器,其他组件等) 输入电压为 24V

此致

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽可能降低 BOM 成本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  

    几个与您的设计相关的后续问题:  

    1. Type-C 端口所需的电源角色是什么? 是 DRP(双角色电源)、是仅供电还是仅受电?

    2.输入/输出(灌电流/拉电流)功率范围的额定功率是多少?
    3.需要什么样的 PDO ? 您是否只需要固定 PDO 或其他类型(如 AVS 或 PPS)?  

    4.您是否希望与 PD 控制器搭配使用任何 BQ 或直流/直流转换器?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    1.我只需要电源,因为我想建立一个电源。

    2.最大 65W

    3.实际上没有 USB-C PD 控制器是不固定的。

    提前感谢您  

    Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  

    联系我们的产品营销团队成员、帮助您提出器件建议。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    目前、我们没有适用于仅供电方应用的 PD 控制器。 但是、我们正在 努力向 TPS25751 GUI 添加一项功能、以在未来的版本中支持仅供电方设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您是否建议将 DC/DC 转换器与 TPS25751 配合使用? 我还有一个源应用连接到系统总线、而不是直接连接到电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karun:

    目前、TPS25751 没有针对源端应用集成的 DC/DC 控制功能。 我们正在努力将此功能添加到 TPS25751 GUI、以便在未来版本中支持此功能。 请回头查看、并打开一个新主题、询问未来的 DC/DC 建议。

    谢谢、

    Adrian Sacalxot-Berrios