工具/软件:
早上好、
我正在经历 PSR 反激式转换器中的 CMTI、我想知道如何缓解这个问题。 我已经阅读了 讨论了本主题的 SSZTD09、但它没有说明如何设计两个滤波器、一个是 SW 引脚上的 RC 滤波器、另一个是与 Rset 并联的电容器。
我应该如何设计这些组件? 我是否可以采取其他策略来缓解这一问题?
此致、
Davide
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
早上好、
我正在经历 PSR 反激式转换器中的 CMTI、我想知道如何缓解这个问题。 我已经阅读了 讨论了本主题的 SSZTD09、但它没有说明如何设计两个滤波器、一个是 SW 引脚上的 RC 滤波器、另一个是与 Rset 并联的电容器。
我应该如何设计这些组件? 我是否可以采取其他策略来缓解这一问题?
此致、
Davide
Davide
您可以根据电容器的 SRF(自谐振频率)来设计电容。 SRF 应大于或略高于 CM 频率。 例如、100pF、100V、X7R、0603 PN: 885012206102 具有 SRF ~900MHz(见下文)、这意味着在该频率下、它为流经隔离接地的 CM 电流提供了低阻抗路径。 为了了解 CM 电流的频率、您可以使用电压探头测量隔离接地端的接地反弹电压、并在示波器中获取 FFT(频率响应)。 大多数客户所做的是从估算值(例如 100pF)开始、并检查改进情况、然后根据更高或更低的电容进行调整。
关于电阻值、建议与 RFB 相比选择一个较小的值、以便 Vout 稳压直流不会发生太大变化。

谢谢你
您好 Manuel、
使用电压探头测量隔离接地端的接地反弹电压
我使用差分探头测量了次级绕组接地端和初级接地端之间的电压、结果如下:

C1 通道显示次级接地和初级接地之间的电压
C2 通道显示了相对于-HV 的相电机电压
C4 通道显示相电机上的电流
应用是具有 IGBT 模块的逆变器驱动器、其换向频率为 5kHz、直流母线电压为 400V。
下一个图像是第一个图像的缩放。 它更好地显示了接地之间的信号。

而下一个图像显示接地电压上升沿。

然后、我可以向大家展示这种 CM 噪声对反激式调节的影响。

C1 通道显示次级绕组直流输出电压
C2 通道显示反射的次级电压
C4 通道显示次级绕组输出电流
如何在不影响反激式调节的情况下过滤该信号或提高电路对该噪声的抗扰度?
Davide