This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:CMTI 缓解

Guru**** 2611865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557780/lm5180-cmti-mitigation

器件型号:LM5180


工具/软件:

早上好、

我正在经历 PSR 反激式转换器中的 CMTI、我想知道如何缓解这个问题。 我已经阅读了 讨论了本主题的 SSZTD09、但它没有说明如何设计两个滤波器、一个是 SW 引脚上的 RC 滤波器、另一个是与 Rset 并联的电容器。  

我应该如何设计这些组件? 我是否可以采取其他策略来缓解这一问题?

此致、

Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide

    您可以根据电容器的 SRF(自谐振频率)来设计电容。 SRF 应大于或略高于 CM 频率。 例如、100pF、100V、X7R、0603 PN: 885012206102 具有 SRF ~900MHz(见下文)、这意味着在该频率下、它为流经隔离接地的 CM 电流提供了低阻抗路径。 为了了解 CM 电流的频率、您可以使用电压探头测量隔离接地端的接地反弹电压、并在示波器中获取 FFT(频率响应)。 大多数客户所做的是从估算值(例如 100pF)开始、并检查改进情况、然后根据更高或更低的电容进行调整。

    关于电阻值、建议与 RFB 相比选择一个较小的值、以便 Vout 稳压直流不会发生太大变化。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel、

    使用电压探头测量隔离接地端的接地反弹电压

    我使用差分探头测量了次级绕组接地端和初级接地端之间的电压、结果如下:

    C1 通道显示次级接地和初级接地之间的电压

    C2 通道显示了相对于-HV 的相电机电压

    C4 通道显示相电机上的电流

    应用是具有 IGBT 模块的逆变器驱动器、其换向频率为 5kHz、直流母线电压为 400V。

    下一个图像是第一个图像的缩放。 它更好地显示了接地之间的信号。

    而下一个图像显示接地电压上升沿。

    然后、我可以向大家展示这种 CM 噪声对反激式调节的影响。

    C1 通道显示次级绕组直流输出电压

    C2 通道显示反射的次级电压

    C4 通道显示次级绕组输出电流

    如何在不影响反激式调节的情况下过滤该信号或提高电路对该噪声的抗扰度?

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该团队今天在美国度假时不在办公室。 我们会尽快回复您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davide

    -请发送给我您的布局要审查。 我们需要检查两侧的开关环路、FB 调节环路和接地平面位置。

    -在 VIN 和 FB 引脚之间添加一个 RC 滤波器。 从 100 Ω+100pF 开始。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel、

    我需要时间准备您需要的信息、以便帮助我进行布局设计。

    同时、您能否建议使用一个二极管来代替 评估板中使用的采用 SOD323 封装的 CMDD4448? 这样可以帮助我优化布局、甚至更好。

    谢谢您、

    Davide Tosatto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    您可以使用具有 100V 反向电压和 1A 偏置电流的肖特基二极管。

    谢谢你