工具/软件:
您好、
以下是该器件输出 12V 的建议原理图

这是我将 R23 更改为 110K 的结果

我将从 22V 降至 12V
我的问题是、当我为直流/直流转换器加载超过 500mA 时、电压开始下拉。
电路工作电压低于 500mA、我需要工作电流至少为 1A。
我的理解是、这是一个 1.5A 的电流处理能力
请告知我可能缺少什么?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
以下是该器件输出 12V 的建议原理图

这是我将 R23 更改为 110K 的结果

我将从 22V 降至 12V
我的问题是、当我为直流/直流转换器加载超过 500mA 时、电压开始下拉。
电路工作电压低于 500mA、我需要工作电流至少为 1A。
我的理解是、这是一个 1.5A 的电流处理能力
请告知我可能缺少什么?
谢谢你
您好:
是、产品文件夹中列出了 2.5A 器件的 EVM: https://www.ti.com/product/TPSM33615
您可以在 EVM 上安装 1.5A 器件、也可以使用 2.5A 器件进行测试。
此致、
Ridge