This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:TPSM33615

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553601/tpsm33615-tpsm33615

器件型号:TPSM33615


工具/软件:

您好、

以下是该器件输出 12V 的建议原理图

这是我将 R23 更改为 110K 的结果

我将从 22V 降至 12V

我的问题是、当我为直流/直流转换器加载超过 500mA 时、电压开始下拉。

电路工作电压低于 500mA、我需要工作电流至少为 1A。

我的理解是、这是一个 1.5A 的电流处理能力

请告知我可能缺少什么?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    R82 的用途是什么?

    我们不建议将器件的输入端直接连接到输出端。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    R82 不能用于仅当我们需要绕过直流/直流转换器时才使用器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能分享 PCB 布局吗?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您分享布局。

    在此情况下、您能否获取 VSW、Vin 和 Vout 的一些波形?  

    在这种情况下、器件是否会发热?

    对于布局、理想情况下、接地连接应通过 IC 的底部、如布局示例所示:

    在您的设计中、这会使 VCC 接地环路更长。 您还可以将 VC 电容器旋转 180 度、以使接地连接与 IC 位于同一个 GND 多边形上。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件是否有评估板现货供应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、产品文件夹中列出了 2.5A 器件的 EVM: https://www.ti.com/product/TPSM33615

    您可以在 EVM 上安装 1.5A 器件、也可以使用 2.5A 器件进行测试。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以删除 2.5A 版本并安装 1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 EVM 性能与应用板进行比较将有助于确定布局是否对器件性能产生影响。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭