Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具/软件:
大家好、我正在尝试在超级电容器场景中使用 BQ79616。我有 2 个问题。
(1) 在使用外部独立电源后、我们发现当超级电容器电压接近 0V 或非常低时、BQ79616 反馈的值会跳变、尤其是第三个通道、它始终显示一个唯一的值。 这是什么原因? BQ79616 的采样值在低电压下是否会波动?为了确保所有电压通道的采样值在 0V 时都是准确的、应该怎么办?
(2) 在不使用外部电源时、BQ79616 会由于过电容的瞬时放电而失去电力。 重新充电和重新启动后、BQ9616 将具有异常的电源轨(例如 TSREF)、并报告故障 TSREF_OSC 和 TSREF_UV。如何解决这个问题? 在异常情况下、是否有办法复位 BQ79616?