This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:在超级电容器场景中使用 BQ79616 采样值 ​​when μ s 时出现的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559314/bq79616-q1-problems-with-sampling-values-when-using-bq79616-in-supercapacitor-scenarios

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

大家好、我正在尝试在超级电容器场景中使用 BQ79616。我有 2 个问题。

(1) 在使用外部独立电源后、我们发现当超级电容器电压接近 0V 或非常低时、BQ79616 反馈的值会跳变、尤其是第三个通道、它始终显示一个唯一的值。 这是什么原因? ​​BQ79616 的采样值在低电压下是否会波动?为了确保​​所有电压通道的采样值在 0V 时都是准确的、应该怎么办?

(2) 在不使用外部电源时、BQ79616 会由于过电容的瞬时放电而失去电力。 重新充电和重新启动后、BQ9616 将具有异常的电源轨(例如 TSREF)、并报告故障 TSREF_OSC 和 TSREF_UV。如何解决这个问题? 在异常情况下、是否有办法复位 BQ79616?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ79616 无法在输入为 0V 时进行准确采样。  
    仅在电池电压介于 1V 至 5V 之间时才准确。

    请查看数据表 EC 表中的精度规格。

    2.为此、您必须仔细查看我们的基准、如 LDOIN、TSREF、REFCAP 等。 当您未为 LDOIN 提供足够的电源时、您可以对 TSREF 产生下游影响。 当 TSREF 未正确供电时、则会发生 OSC 和 UV 事件。  

    此致、

       Quentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中看不清楚该范围。 您能说明一下吗? 但是、手动说明精度部分的电芯电压可以达到 0V。

    、2 μ s I mean 如果 LDOIN 失去电压然后再次满足电源电压、则将出现 TSREF 并报告故障。 可以通过软件复位该位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 您是否可以帮助说明您的架构以及超级电容器所在的位置?

    2) 为了验证电芯的精度、您是否可以直接以差分方式测量引脚节点处相对于其下方的 VC 通道的电压? 理想情况下、电压足够稳定、可以在与 ADC 读数同时对其进行比较。 这将有助于确定 ADC 值与到达引脚的电压之间的距离。

    3) 大多数故障是锁存条件、可以通过向 FAULT_RST 寄存器中的目标位发送“1"在“在 SW 中清除。 如果此后无法清除故障、则故障仍然可能存在。 在这种情况下、您希望将 0x1 [RST_PWR]发送到寄存器 0x331 [FAULT_RST1]。

    谢谢、
    Esteban