This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BAT 引脚与 CHG 引脚的功能

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563241/bq51050b-function-of-bat-pin-vs-chg-pin

器件型号:BQ51050B


工具/软件:

你(们)好

我在我们的设计中使用了以下无线充电器接收器。 现在的问题是关于 BAT 引脚和 CHG 引脚的行为。

我知道、一旦 BAT 引脚由无线电源传输供电、CHG 引脚就会被驱动为低电平。 现在的问题是、如果电池直接连接到 BAT 引脚但没有正在进行无绳电源充电、会发生什么情况。 那么、BAT 引脚由于连接了电池而将处于高电平、但 CHG 引脚会发生什么情况? 是低还是高?

BR

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、  

    BQ51050B 的预期行为是、当充电处于活动状态时、CHG 引脚将被驱动为低电平。 如果仅连接了电池但无无线电源、或充电完成、则 CHG 引脚将处于高电平状态。 开漏 FET 关断。  

    此致、

    Garrett