Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B工具/软件:
你(们)好
我在我们的设计中使用了以下无线充电器接收器。 现在的问题是关于 BAT 引脚和 CHG 引脚的行为。
我知道、一旦 BAT 引脚由无线电源传输供电、CHG 引脚就会被驱动为低电平。 现在的问题是、如果电池直接连接到 BAT 引脚但没有正在进行无绳电源充电、会发生什么情况。 那么、BAT 引脚由于连接了电池而将处于高电平、但 CHG 引脚会发生什么情况? 是低还是高?

BR
Marco