Other Parts Discussed in Thread: TLVM14406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLVM14406工具/软件:
您好的团队、
我有两个问题。
首先、我认为可以使用外部电容器来调整软启动时间。 您能否提供用于确定上升时间的具体公式?
其次、数据表第 14 页提到了 SS 引脚的 20mA 电流源、但第 9 页指出了 20μA。 20μA 值是否正确?
此致、Shota