This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM14406:软启动时间

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM14406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561921/tlvm14406-soft-start-time

器件型号:TLVM14406


工具/软件:

您好的团队、

我有两个问题。

首先、我认为可以使用外部电容器来调整软启动时间。 您能否提供用于确定上升时间的具体公式?

其次、数据表第 14 页提到了 SS 引脚的 20mA 电流源、但第 9 页指出了 20μA。 20μA 值是否正确?

此致、Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hori、

    只有在单路输出模式下、才能调整此器件上的 SS 时间。

    20uA 是 EC 表中所述的正确软启动电流。

    上升时间将由 Ic = C*(DVC)/dt 定义

    典型电流为 20uA、因此您可以通过将 20uA 除以 SS 电容值来确定电压随时间的变化。

    谢谢、
    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我明白。 非常感谢您的答复。

    您是否计划更新 TLVM14406 数据表以包含有关此问题的信息?

    此致、Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Hori、

    目前没有这样做的计划。

    谢谢、

    Dino