This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:电感器选择

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563396/bq25756-inductor-selection

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25758

工具/软件:

您好:

我将使用 BQ25756 设计充电器电路。 我的充电电流和输入电流限制为 20A、因此电感器的 DCR 是我设计的关键参数。 但是、当我查看 TI 设计工具时、它指出电感器的最小 DCR 应为 5mΩ。 您能否解释一下这一要求背后的原因?

我打算使用的电感器具有 1.53mΩ 的 DCR。 使用这种电感器是否会导致应用中出现任何问题?

此致、

Umut Öznar ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umut:

    从我们的 常见问题解答页面

    • IC 启动并开始开关时会发生什么情况?
      IC 首先执行电感器检测。 在启动时会通过电感器发送一系列电流脉冲、以确定系统的时间常数。 此外、假设电感器的 DCR 约为 11mΩ、系统将上电。 当转换器输出电流超过约 1.9A 时、将重新评估此假设。 此重新评估缓慢进行、每 3.5ms 进行一次小幅更改。 时间常数计算是在正向模式下从输入电源完成、在反向模式下从输出侧完成、具体取决于启动的方式。 时间常数计算在每次上电时进行一次、而 DCR 调整始终在运行。

    这意味着我们对电感器有时间常数限制。 BQ25758 的数据表在“表 6-1 “中列出了时间常数。 MODE 引脚电阻配置选项“、因为 BQ25756 上没有 MODE 引脚、因此 BQ25756 数据表中不包含该选项。

    DCR 1.53 可能会导致电路出现问题。

    此致、
    Michael Bradbourne