Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756主题中讨论的其他器件: BQ25758
工具/软件:
您好:
我将使用 BQ25756 设计充电器电路。 我的充电电流和输入电流限制为 20A、因此电感器的 DCR 是我设计的关键参数。 但是、当我查看 TI 设计工具时、它指出电感器的最小 DCR 应为 5mΩ。 您能否解释一下这一要求背后的原因?
我打算使用的电感器具有 1.53mΩ 的 DCR。 使用这种电感器是否会导致应用中出现任何问题?
此致、
Umut Öznar ć