This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:可以't 启用不带 VBUS 的 ADC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887EVM, BQSTUDIO, BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557074/bq25887-can-t-enable-adc-without-vbus

器件型号:BQ25887
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在通过 BQSTUDIO 测试 BQ25887EVM。 使用 5V 输入、我将 ADC 设置为连续模式、采样速率为 15b、然后启用 ADC、bqstudio 可以正确读取 VBUS 和 VBAT。 如果我移除 VBUS 并 将 7V 电池连接到 EVM 电池连接器、 BQSTUDIO 可以与 EVM 通信、但我无法启用 ADC(将 0x15 的位 7 设置为 1、而读取值为 0)、您能帮助检查这一点并建议我可以执行任何其他操作吗?

此致、

石头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stone:

    您的测试条件是什么、例如 VBUS(VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT(BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS? 您能否提供充电器的所有寄存器读数、包括 ADC?

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    测试条件是 将 7V 电池连接到 EVM 电池连接器、没有 VBUS、无系统负载、无电池负载。  

    借助 VBUS (5V)、我可以使用 BQSTUDIO 正确启用 ADC(将 0x15 位 7 设置为 1)。 如果没有 VBUS、我就无法通过 BQSTUDIO 启用 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是如何连接电池端子的? 请 参阅图 69。 d/s 的 BQ25887(电芯平衡和 I 2C)典型应用图

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning、将低侧电芯电池连接到 MID 引脚、ADC 现在运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Stone、

    很棒! 螺纹已解析并闭合。

    谢谢、

    Ning