Other Parts Discussed in Thread: BQ25887EVM, BQSTUDIO, BQ25887
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、
工具/软件:
尊敬的团队:
我正在通过 BQSTUDIO 测试 BQ25887EVM。 使用 5V 输入、我将 ADC 设置为连续模式、采样速率为 15b、然后启用 ADC、bqstudio 可以正确读取 VBUS 和 VBAT。 如果我移除 VBUS 并 将 7V 电池连接到 EVM 电池连接器、 BQSTUDIO 可以与 EVM 通信、但我无法启用 ADC(将 0x15 的位 7 设置为 1、而读取值为 0)、您能帮助检查这一点并建议我可以执行任何其他操作吗?
此致、
石头