Other Parts Discussed in Thread: UCC28711
工具/软件:
TI 团队大家好、
我在使用基于 UCC28711DR 的反激式设计 (50W) 时遇到了多个问题、因此感谢您的指导。
原理图: 
布局: 
背景
设计规格: 输入为 40V-800V DC、50W 功率。
-
最初、我在直流母线上使用受控直流电源测试了电路。
-
IC 在 55VDC 左右开始切换(可能是由于峰值)。
-
但是、它不断重启、因此将直流母线电压增加到 100VDC。
-
附录了此情况下的波形(图 1、图 2、图 3) 。
-
-
辅助绕组和次级绕组设计用于相同的输出电压 (15V)。

图 1. 
图 2. 
图 3.
发现的问题
问题 1:
-
尽管辅助绕组和次级绕组 (naux 和 nsec_15V) 的匝数相同、但输出电压调节为 23VDC 而不是 15VDC。
问题 2:
-
VS 引脚似乎非常敏感。
-
当我触摸分压器节点(在 RS1 和 RS2 之间)(而不是直接触摸引脚)时、输出电压有时会增加、然后 IC 关闭并重新启动。
-
即使在不接触时、使金属镊子接近此点也会导致干扰。
-
我不确定此灵敏度是 VS 引脚的预期行为、还是我的 PCB 布局所致。
问题 3:
-
修改 CS 引脚分压器后、IC 会持续重新启动、因此我检查了 CS 波形(已连接)。
-
为了排除直流电源、我切换到连接到二极管桥的交流自耦变压器:
-
在 60V VAC(直流总线~80V)时施加单相交流电。
-
IC 继续重新启动。
-
更改了 VS 分压器 (RS1 = 51kΩ、RS2 = 22kΩ) 以增加 VS 引脚上的电流。
-
-
分压器值是根据数据表计算得出的。

图 4. 
图 5. 
图 6.
表计算如下所示 (pdf: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/slua783.pdf)
| VAUX_RMS_Measured | 12.8. | V. |
| RS2. | 22 | k |
| RS1. | 51. | k |
| 分压器比率_计算得出 | 0.301369863. | |
| 与 PIN_COMPLETED 的关系 | 3.857534247. | V. |
| VDC_OUT_Measured | 20.89 | V. |
| VAUX_PEAK_Measured | 30 | V. |
| VS 引脚 peak_calculated | 9.04109589. | V. |
| VS 线路检测运行电流 (IVSL_RUN_Needed) | 225 | UA |
| VS 线路检测停止 IVSL (STOP) | 80 | UA |
| 绝对最大峰值电流 VS (I_VS) | 1200 | UA |
| IVSL_RUN_CAL | 250.9803922 | UA |
| IVSL_RUN_CAL(来自峰值) | 588.2352941. | UA |
| 最大开关频率 fSW (max) | 100 | KHz |
| TON 故障所需的时间为 1/FSW (max) | 10. | 美国 |
| LPRI_DESIGNED | 70 | 呃 |
| IPRI_Measured | 0.1 | a. |
| VBLK_Measured | 40 | V. |
| 对于第一个周期、TON_CALCULATED =(LPRI×IPRI )/ VBLK | 0.07. | 美国 |
| 最小 CS 阈值电压 VCST (min) | 195. | mV |
| 最大 CS 阈值电压 Vcss (max) | 780 | mV |
| RCS | 235. | m Ω |
| 最小峰值初级电流 IPP:(min) Calculated | 0.829787234. | a. |
| 最大峰值初级电流 IPP、(max) Calculated | 3.319148936 | a. |
当前状态
-
遗憾的是、当我在 VS 引脚上测量电压时、一个 IC 受损。
-
虽然没有短路、但万用表探头会引入噪声、导致 IC 出现故障。
-
到目前为止、我一共损失了五个 IC。 我正在等待更换 IC 继续测试。
公钥
请提供以下建议:
-
为什么输出电压调节得比预期的 15V 高得多 (23V)
-
为什么 VS 引脚对附近的物体/噪声如此敏感、以及这是正常问题还是与布局相关的问题。
-
如何稳定操作并避免连续重启。
如果有任何帮助我以正常且稳定的方式操作 UCC28711DR 的建议、我们将深表感谢。
谢谢你。
此致、
Vikas