This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:支持请求 — UCC28711DR 反激式设计问题(CS/VS 引脚)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563118/ucc28711-support-request-issues-with-ucc28711dr-flyback-design-cs-vs-pin

部件号:UCC28711


工具/软件:

TI 团队大家好、

我在使用基于 UCC28711DR 的反激式设计 (50W) 时遇到了多个问题、因此感谢您的指导。

原理图:


布局:

背景

设计规格: 输入为 40V-800V DC、50W 功率。

  1. 最初、我在直流母线上使用受控直流电源测试了电路。

    • IC 在 55VDC 左右开始切换(可能是由于峰值)。

    • 但是、它不断重启、因此将直流母线电压增加到 100VDC。

    • 附录了此情况下的波形(图 1、图 2、图 3)  

  2. 辅助绕组和次级绕组设计用于相同的输出电压 (15V)。



图 1.

图 2.

图 3.

发现的问题

问题 1:

  • 尽管辅助绕组和次级绕组 (naux 和 nsec_15V) 的匝数相同、但输出电压调节为 23VDC 而不是 15VDC。

问题 2:

  • VS 引脚似乎非常敏感。

  • 当我触摸分压器节点(在 RS1 和 RS2 之间)(而不是直接触摸引脚)时、输出电压有时会增加、然后 IC 关闭并重新启动。

  • 即使在不接触时、使金属镊子接近此点也会导致干扰。

  • 我不确定此灵敏度是 VS 引脚的预期行为、还是我的 PCB 布局所致。

问题 3:

  • 修改 CS 引脚分压器后、IC 会持续重新启动、因此我检查了 CS 波形(已连接)。

  • 为了排除直流电源、我切换到连接到二极管桥的交流自耦变压器:

    1. 在 60V VAC(直流总线~80V)时施加单相交流电。

    2. IC 继续重新启动。

    3. 更改了 VS 分压器 (RS1 = 51kΩ、RS2 = 22kΩ) 以增加 VS 引脚上的电流。

  • 分压器值是根据数据表计算得出的。



图 4.

图 5.

图 6.


表计算如下所示 (pdf: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/slua783.pdf)

VAUX_RMS_Measured 12.8. V.
RS2. 22 k
RS1. 51. k
分压器比率_计算得出 0.301369863.  
与 PIN_COMPLETED 的关系 3.857534247. V.
VDC_OUT_Measured 20.89 V.
VAUX_PEAK_Measured 30 V.
VS 引脚 peak_calculated 9.04109589. V.
VS 线路检测运行电流 (IVSL_RUN_Needed) 225 UA
VS 线路检测停止 IVSL (STOP) 80 UA
绝对最大峰值电流 VS (I_VS) 1200 UA
IVSL_RUN_CAL 250.9803922 UA
IVSL_RUN_CAL(来自峰值) 588.2352941. UA

最大开关频率 fSW (max)   100 KHz
TON 故障所需的时间为 1/FSW (max) 10. 美国
LPRI_DESIGNED 70
IPRI_Measured 0.1 a.
VBLK_Measured 40 V.
对于第一个周期、TON_CALCULATED =(LPRI×IPRI )/ VBLK 0.07. 美国
最小 CS 阈值电压 VCST (min) 195. mV
最大 CS 阈值电压 Vcss (max) 780 mV
RCS 235. m Ω
最小峰值初级电流 IPP:(min) Calculated 0.829787234. a.
最大峰值初级电流 IPP、(max) Calculated 3.319148936 a.

当前状态

  • 遗憾的是、当我在 VS 引脚上测量电压时、一个 IC 受损。

  • 虽然没有短路、但万用表探头会引入噪声、导致 IC 出现故障。

  • 到目前为止、我一共损失了五个 IC。 我正在等待更换 IC 继续测试。

公钥

请提供以下建议:

  1. 为什么输出电压调节得比预期的 15V 高得多 (23V)

  2. 为什么 VS 引脚对附近的物体/噪声如此敏感、以及这是正常问题还是与布局相关的问题。

  3. 如何稳定操作并避免连续重启。

如果有任何帮助我以正常且稳定的方式操作 UCC28711DR 的建议、我们将深表感谢。

谢谢你。

此致、
Vikas



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    请在下面查看我的评论。

    1. 为什么输出电压调节得比预期的 15V 高得多 (23V)
      • 您的 VS 电阻分压器很可能设置不正确。
      • 以下链接将为您提供此产品的 Excel 设计工具、您可以使用该工具正确设置此电阻分压器。 https://www.ti.com/tool/download/SLUC590
      • 一旦对 VS 电阻分压器进行这种调整、应该能够使设计正确调节。
      • 请注意、对 VS 引脚进行过滤波也会导致调节问题。 如果需要滤波、建议在此引脚上使用小于 3.3 pF 的电容。

     

    1. 为什么 VS 引脚对附近的物体/噪声如此敏感、以及这是正常问题还是与布局相关的问题。
      • VS 引脚用于在变压器退磁时间 (tDmag) 期间调节输出电压。 它还用于检查初级 FET 导通时的输入电压。  因此、如果该引脚上有噪声、它将对其做出反应。
      • 在 tdmag 期间、我会看到漏电尖峰之后有很多振铃。 这可能会导致意外触发 OVP 的问题。
    2. 如何稳定操作并避免连续重启。
      • 如果您的设计重启、很可能是由于 OVP、OCP 或输入 UVLO 故障导致的。 解决此问题的最常见问题是噪声。  以下链接将为您提供一份应用手册、该应用手册讨论了 UCC28711 使用的主要故障检测方法。  问题以及如何通过滤波、缓冲和钳位来解决这些问题。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5
      • VS 分压器连接到电阻器的高侧电阻器设置设计开启时的输入电压。 听起来好像设置不正确。  前面提到的 Excel 工具可用于选择在适当的输入电压下导通的电阻器。

     

    此致、