This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:关于 FB_B3 的外部电压监控器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561492/tps6593-q1-regarding-external-voltage-monitor-for-fb_b3

器件型号:TPS6593-Q1


工具/软件:

大家好、支持团队。

我知道 BUCK3 中的 FB_B3 可以监控外部 3.3V。 这是正确的吗? (下图摘录自应用手册“SLVUCM3"。“。)。)
如果我的理解正确、我在三个阶段 (BUCK1-3) 中使用 FB_B3 监控功能时、无法找到启用该功能的设置。
您能告诉我这在数据表或应用手册中的哪个部分吗?

此致、

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    8.3.2.1.4 多相降压稳压器配置  即您要了解的部分、我将在下面发布部分。

    现在在上图中、FB_B3 连接到外部器件以监控外部器件、如果您计划构建自己的固件、考虑到 PMIC 可自由使用的 GPIO 数量(用于外部器件的 PGOOD)、或者如果外部器件只有使能引脚但没有 PGOOD 信号输出、这会很有帮助。

    在我们所有在多相应用中使用此特性的通用器件中、引脚读回存在时间依赖性、且特定于每个器件型号。

    希望这有所帮助、下面是我所说的部分:

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nicholas-san

    感谢您的及时回复。

    我明白。

    你说:

    我们在多相应用中使用此特性的所有通用器件都依赖于特定于每个器件型号的引脚回读。

    >我的客户将 计划使用 TPS65931211-Q1、我知道延迟是根据其特定的 NVM 设置计算得出的。 我的理解是否正确?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这取决于具体型号。