工具/软件:
大家好、支持团队。
我知道 BUCK3 中的 FB_B3 可以监控外部 3.3V。 这是正确的吗? (下图摘录自应用手册“SLVUCM3"。“。)。)
如果我的理解正确、我在三个阶段 (BUCK1-3) 中使用 FB_B3 监控功能时、无法找到启用该功能的设置。
您能告诉我这在数据表或应用手册中的哪个部分吗?
此致、
DH

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好、支持团队。
我知道 BUCK3 中的 FB_B3 可以监控外部 3.3V。 这是正确的吗? (下图摘录自应用手册“SLVUCM3"。“。)。)
如果我的理解正确、我在三个阶段 (BUCK1-3) 中使用 FB_B3 监控功能时、无法找到启用该功能的设置。
您能告诉我这在数据表或应用手册中的哪个部分吗?
此致、
DH

您好、Higa-San、
8.3.2.1.4 多相降压稳压器配置 即您要了解的部分、我将在下面发布部分。
现在在上图中、FB_B3 连接到外部器件以监控外部器件、如果您计划构建自己的固件、考虑到 PMIC 可自由使用的 GPIO 数量(用于外部器件的 PGOOD)、或者如果外部器件只有使能引脚但没有 PGOOD 信号输出、这会很有帮助。
在我们所有在多相应用中使用此特性的通用器件中、引脚读回存在时间依赖性、且特定于每个器件型号。
希望这有所帮助、下面是我所说的部分:

BR、
Nicholas McNamara