This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287Q1EVM:ISP/ISN 噪声平滑电容器

Guru**** 2620515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562904/tps55287q1evm-isp-isn-noise-smoothing-capacitor

器件型号:TPS55287Q1EVM


工具/软件:

“EVM 用户指南:TPS55287Q1EVM-085“中提供了评估模块原理图和物料清单。

原理图中显示 C21 为 0.22μF 电容器。 BOM 将其列为 0.1μF 电容器。

我正在尝试确定是否:

(1) 使用 0.1uF 更简单、因为电路板上使用了其他 0.1uF。

(2) 原理图错误。

(3) 材料明细表错误。

(4) 测试期间确定 C21 应为 0.22uF、反之亦然。

我了解电容器在电路中的应用、但我想 知道测试是否发现一个值比另一个值更高效。

想法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您联系并找到不匹配的问题。 在验证过程中、我们同时使用了 0.22uF 和 0.1uF、发现这两个电容都运行良好。 最后、我们决定使用 0.1uF、但忘记修改原理图。 我们稍后将更新用户指南。 谢谢。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Mulin。