请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55287Q1EVM工具/软件:
“EVM 用户指南:TPS55287Q1EVM-085“中提供了评估模块原理图和物料清单。
原理图中显示 C21 为 0.22μF 电容器。 BOM 将其列为 0.1μF 电容器。
我正在尝试确定是否:
(1) 使用 0.1uF 更简单、因为电路板上使用了其他 0.1uF。
(2) 原理图错误。
(3) 材料明细表错误。
(4) 测试期间确定 C21 应为 0.22uF、反之亦然。
我了解电容器在电路中的应用、但我想 知道测试是否发现一个值比另一个值更高效。
想法?
谢谢你。