This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:在较窄的温度范围(例如 0°C 至 50°C)内的 PR1 阈值电压容差

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558510/tps2117-pr1-threshold-voltage-tolerance-over-a-narrower-temp-range-e-g-0-deg-c-to-50-deg-c

器件型号:TPS2117


工具/软件:

您好:

我们正在设计使用 TPS2117 电源多路复用器的备用电池电路。 在我们的设计中、PR1 基准电压范围 比我们对应用的期望范围宽。  鉴于数据表中的 PR1 基准电压范围、它应该仍然正常工作、但没有裕度。

TI 规定了–40°C 至+105°C 温度范围内的 PR1 阈值容差。 对于我们的应用、我们仅在 0°C 和 50°C 之间运行。 TI 能否为这个较窄的温度范围或任何其他温度范围内的 PR1 容差提供数据或表征?

在我们的实际运行条件下获得更严格的容差数据有助于我们证明设计中的裕度是合理的。

此致、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    让我检查一下、然后返回。 这可能需要时间。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    请参阅以下内容。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 提问。 与–40°C 和+105°C 的数据表规格相比、这些数字看起来更好。 这是因为数据来自特定批次(样本集)、还是有其他原因?

    从 25°C 升高温度时、PR1 基准电压的漂移似乎比降低温度时更小。 我们目前使用 1.00V(数据表标称值)作为开关点。 为了在低温下增加裕度、将其转换得较高(例如 1.01V)是否有意义?

    此致、

    Steve   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    数据表将具有 6 σ 保护带加温度保护带加测试测量保护带。

    为了在低温下增加裕度、将其转换得较高(例如 1.01V)是否有意义? 是的、您可以这样做。

    此致

    Kunal Goel