Other Parts Discussed in Thread: TPS2117
工具/软件:
您好:
我们正在设计使用 TPS2117 电源多路复用器的备用电池电路。 在我们的设计中、PR1 基准电压范围 比我们对应用的期望范围宽。 鉴于数据表中的 PR1 基准电压范围、它应该仍然正常工作、但没有裕度。
![]()
TI 规定了–40°C 至+105°C 温度范围内的 PR1 阈值容差。 对于我们的应用、我们仅在 0°C 和 50°C 之间运行。 TI 能否为这个较窄的温度范围或任何其他温度范围内的 PR1 容差提供数据或表征?
在我们的实际运行条件下获得更严格的容差数据有助于我们证明设计中的裕度是合理的。
此致、
Steve