This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:寄存器设置问题

Guru**** 2618845 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558439/bq25730-register-setting-issue

器件型号:BQ25730


工具/软件:

尊敬的专家:  

您可以帮助解决以下寄存器配置问题吗? 谢谢!  

3B 寄存器 ADC_CONV 和 ADC_START 在初始化期间设置为 1、但 3B 寄存器地址读回的值显示在程序执行期间 ADC_START 设置为 0。 这是为什么?

2.将 0xFF 写入 3A 寄存器并在 3B 寄存器中启用 ADC 检测后、在低功耗模式关闭的情况下、无论电池是否连接、从寄存器 2B、28 和 29 读取的电流值全部为 0。 这可能是什么原因?

3. VBUS、VSYS 和 VBAT 的电压值读回与实际电压值不匹配。 这是否需要校准? 如何校准?

4、输入电压限值设为 0A/0B 后,系统立即关闭。 实际设置值为 13.6V、但实际输入为 12V。 这是为什么? 应如何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    [引述 userid=“529730" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558439/bq25730-register-setting-issue

    3B 寄存器 ADC_CONV 和 ADC_START 在初始化期间设置为 1、但 3B 寄存器地址读回的值显示在程序执行期间 ADC_START 设置为 0。 这是为什么?

    [/报价]

    这是正常现象。 设置 ADC_START=1 后、ADC 开始转换。 转换完成后、ADC_START 位复位为零。  

    [引述 userid=“529730" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558439/bq25730-register-setting-issue

    2.将 0xFF 写入 3A 寄存器并在 3B 寄存器中启用 ADC 检测后、在低功耗模式关闭的情况下、无论电池是否连接、从寄存器 2B、28 和 29 读取的电流值全部为 0。 这可能是什么原因?

    [/报价]

    ADC 具有关于 128mA 的 LSB。 如果电流低于 LSB、则显示为零。  

    [引述 userid=“529730" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558439/bq25730-register-setting-issue

    3. VBUS、VSYS 和 VBAT 的电压值读回与实际电压值不匹配。 这是否需要校准? 如何校准?

    [/报价]

    无需校准。 将数据初始化时存在偏移量。  

    4. 将输入电压限值设置为 0A/0B 后、系统立即关断。 实际设置值为 13.6V、但实际输入为 12V。 这是为什么? 应如何设置?

    输入电压 0x0A 寄存器(也称为 VINDPM)设置充电器运行所需的最小输入电压。 当输入电压低于 VINDPM 电平时、充电器停止工作。  

    EVM 用户指南的链接 BQ2573x 评估模块(修订版 A)

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:  

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:  

    一个简短问题、BQ25730 是否具有与以下类似的 Excel?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailun:

    我们有原理图检查清单。 请参阅下面的。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6378.BQ2570X_5F00_BQ2571X_5F00_BQ2572X_5F00_BQ2573X_5F00_SchematicChecklist-Rev.-A.pdf

    此致、

    Tiger