Other Parts Discussed in Thread: BQ25730
工具/软件:
尊敬的专家:
您可以帮助解决以下寄存器配置问题吗? 谢谢!
3B 寄存器 ADC_CONV 和 ADC_START 在初始化期间设置为 1、但 3B 寄存器地址读回的值显示在程序执行期间 ADC_START 设置为 0。 这是为什么?
2.将 0xFF 写入 3A 寄存器并在 3B 寄存器中启用 ADC 检测后、在低功耗模式关闭的情况下、无论电池是否连接、从寄存器 2B、28 和 29 读取的电流值全部为 0。 这可能是什么原因?
3. VBUS、VSYS 和 VBAT 的电压值读回与实际电压值不匹配。 这是否需要校准? 如何校准?
4、输入电压限值设为 0A/0B 后,系统立即关闭。 实际设置值为 13.6V、但实际输入为 12V。 这是为什么? 应如何设置?