This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-R2–SMBus 通信故障、PACK+、CHG 和 DSG 引脚上无输出电压

Guru**** 2620965 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552176/bq40z50-bq40z50-r2-smbus-communication-failure-and-no-output-voltage-on-pack-chg-and-dsg-pins

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具/软件:

我们目前正在使用 BQ40Z50-R2 IC 开发电池管理系统 (BMS)、通过 SMBus 通信连接 BQStudio。 电池组配置为 14.8V、4S3P (6600mA)。

我们面临着 SMBus 通信无法与 BQStudio 建立连接的问题。 所附的屏幕截图显示了遇到的错误消息。

在 PCB 级诊断期间、会记录以下测量值:

PACK+和 GND 之间的电压:0V(预期值:~14–16V)。

CHG(引脚 31)和 DSG(引脚 28)处的电压:0V(预期值:~25.95V)。

R20 和 Q3 处的电压:0V(预期值:~14.48V)。

作为参考、随附了原理图。

e2e.ti.com/.../4314.0043_2D00_08_2D00_7081-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 同时、如果您可以附加与项目关联的.gg 和/或.log。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alan 的帮助。
    由于 bq40z50 无法与 bqstudio 连接、因此我们没有.gg 或.log 文件。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumedh、  

    您需要先连接充电器或在 PACK+引脚上施加一定的电压来唤醒电量监测计。 一旦电量监测计唤醒、就可以开始通信。 EVM 中有一个按钮、正是由于这个原因、将 PACK+和 BAT+短接以唤醒电量计。  

    只需在短时间 (<1s) 内在 PACK+上提供电压。 它在数据表中。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的答复。

    根据 bq40z50、我们有两块 PCB(如上面给出的原理图中所示)。 对于第一块 PCB、我遵循了正确的流程并成功完成了。 但是、对于第二个 PCB、我在不执行该过程的情况下直接将其连接到评估板和 bqStudio、但它没有连接。

    然后、我移除 PCB、唤醒测量仪表、并尝试再次连接、但第二个 PCB 仍然没有建立连接。 这是否意味着第二个 PCB 上的 bq40z50 IC 已进入保护模式、这就是为什么它未连接?

    P.S.–为了唤醒电量计,我们将 4P 短接到 PACK+,如附图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumedh,

    您可以测量 REG18 上的电压、看看 REG18 上的电压是否为 1.8V。 此外、您还可以检查有热敏电阻的 TS 引脚。 如果您在 TS 引脚上看到脉冲、则电量监测计固件正在工作。  

    下一步是检查 I2C 线路是否悬空或是否对地短路?

    -米格尔