Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、
工具/软件:
我们目前正在使用 BQ40Z50-R2 IC 开发电池管理系统 (BMS)、通过 SMBus 通信连接 BQStudio。 电池组配置为 14.8V、4S3P (6600mA)。
我们面临着 SMBus 通信无法与 BQStudio 建立连接的问题。 所附的屏幕截图显示了遇到的错误消息。
在 PCB 级诊断期间、会记录以下测量值:
PACK+和 GND 之间的电压:0V(预期值:~14–16V)。
CHG(引脚 31)和 DSG(引脚 28)处的电压:0V(预期值:~25.95V)。
R20 和 Q3 处的电压:0V(预期值:~14.48V)。
作为参考、随附了原理图。
e2e.ti.com/.../4314.0043_2D00_08_2D00_7081-sch.pdf