This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:是否有办法让 PMIC 忽略输出上的残余电压、从而阻止其引导?

Guru**** 2620585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562922/tps65220-is-there-a-way-to-have-the-pmic-ignore-residual-voltage-on-an-output-preventing-it-from-booting

器件型号:TPS65220


工具/软件:

在一些极少数情况下、我们会在降压稳压器 3 上看到很小的残余电压、即 1.1V 输出上的残余电压~0.25V。  PMIC 编程为在发生此故障时不引导。  是否可以在出厂时禁用此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    遗憾的是、启动期间检测电源轨上残余电压所产生的关断反应无法被禁用。  

    nINT 反应可以被屏蔽、但关断故障本身仍会发生。  
    启动期间的关断反应不可屏蔽。  

    在开始该序列之前、电源轨预计会完全放电。

    您是否能够诊断导致该电源轨上 RV 的问题?  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、问题是我们的 USB 集线器 TUSB4041IPAPR 首先看到 3.3V 电压、然后将 0.25V 反馈到 1.1V 电源轨上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、  

    我看到、这个 USB 集线器也连接到 1.1V 电源轨。
    如果可能、我建议实施某种二极管或背馈保护。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也想澄清一点、  

    TPS65220 PMIC 有两个残余电压检查:一个在上电序列启动之前、另一个在上电序列期间(在每个上电时隙上,就在每个电源轨打开之前)。  

    通过在地址 0x1E(位 7)上重新编程“BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK"寄存“寄存器字段、可以绕过第一次残余电压检查。  
    但是、当在上电序列中启用 Buck3 时、此处的第二次 RV 检查仍会标记故障并导致关断。