Other Parts Discussed in Thread: TPS65220
工具/软件:
在一些极少数情况下、我们会在降压稳压器 3 上看到很小的残余电压、即 1.1V 输出上的残余电压~0.25V。 PMIC 编程为在发生此故障时不引导。 是否可以在出厂时禁用此功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我也想澄清一点、
TPS65220 PMIC 有两个残余电压检查:一个在上电序列启动之前、另一个在上电序列期间(在每个上电时隙上,就在每个电源轨打开之前)。
通过在地址 0x1E(位 7)上重新编程“BYPASS_RAILS_DISCHARGED_CHECK"寄存“寄存器字段、可以绕过第一次残余电压检查。
但是、当在上电序列中启用 Buck3 时、此处的第二次 RV 检查仍会标记故障并导致关断。