This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:增加输出功率

Guru**** 2528000 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25800-Q1, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558762/ucc25800-q1-increasing-output-power

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6507

工具/软件:

尊敬的 TI:

有一个应用需要隔离式电源。 输入电压为 24V(来自 SMPS)、它应具有双路输出、例如+15VDC 和–15VDC。 理论最大值 输出电流应至少为 157.5mA、如果裕度为 20%、则最大电流约为 197mA。

然后、总输出功率约为 15V * 0.197A * 2 = 5.91W

我对 UCC25800-Q1 器件感兴趣、但认为这些功率输出级别接近其 6W 的额定功率、这很令人不安

我的问题是:是否可以通过在其 SW 引脚上添加外部功率晶体管来增加 UCC25800-Q1 的输出功率? 例如、发射极跟随器配置中的 NPN/PNP 对双极晶体管(MJD31/–32 等)。 或源极跟随器配置的 N/P 沟道 MOSFET 对。 这是否可行?

如果这种黑客不可能/不可行、您能否推荐某些具有更高输出功率 (>6W) 的其他器件?

提前感谢您。