主题中讨论的其他器件: SN6507
工具/软件:
尊敬的 TI:
有一个应用需要隔离式电源。 输入电压为 24V(来自 SMPS)、它应具有双路输出、例如+15VDC 和–15VDC。 理论最大值 输出电流应至少为 157.5mA、如果裕度为 20%、则最大电流约为 197mA。
然后、总输出功率约为 15V * 0.197A * 2 = 5.91W
我对 UCC25800-Q1 器件感兴趣、但认为这些功率输出级别接近其 6W 的额定功率、这很令人不安
我的问题是:是否可以通过在其 SW 引脚上添加外部功率晶体管来增加 UCC25800-Q1 的输出功率? 例如、发射极跟随器配置中的 NPN/PNP 对双极晶体管(MJD31/–32 等)。 或源极跟随器配置的 N/P 沟道 MOSFET 对。 这是否可行?
如果这种黑客不可能/不可行、您能否推荐某些具有更高输出功率 (>6W) 的其他器件?
提前感谢您。