This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:请求效率图

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560192/tps54202-request-for-efficiency-graphs

器件型号:TPS54202
主题中讨论 的其他器件:TPS62932

工具/软件:

您好团队

TPS54202

1) 我们正在转换 28V 到 24V ,我想知道 2A 是否足以转换.  

2) 另外,我请求您提供输入 28V 时的效率和负载调节图。

此致

Manogna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manogna:

    请问您对 24V 输出的要求是什么?

    在 2A 输出下、22V 输出是否正常?

    因为我们有器件 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62932.pdf?、ts = 1756799317638&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS62932

    上述部分 (TPS62932) 将在 22V 输出下支持 2A 电流。

    此致、

    Usha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Usha
    电压稳压器的输出将进入我们原理图中的 PoE 电路、该电路需要 24V、2A 的输入
    如果这个 TPS4202 不支持、我请您推荐另一个输入为 28V、输出为 24V 的替代电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manogna:

    凭借 28V 输入电压 24V 输出电压、无法实现 2A 负载电流、TPS62932 可以实现 22V 输出电压和 2A 负载电流。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Usha  
    感谢您发送此零件。我也想知道是否有任何具有 24V 输出和任何其他电流值的稳压器、或者是否无法将电压从 28V 转换为 24V

    此致
    Manogna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manogna:

    我们没有任何采用 24V 电压的器件。

    我们的最大输出电压高达 22V 、即 TPS62932  

    令人遗憾的是、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Usha  

    感谢您的支持