主题中讨论 的其他器件:TPS62932
工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好团队
TPS54202

1) 我们正在转换 28V 到 24V ,我想知道 2A 是否足以转换.
2) 另外,我请求您提供输入 28V 时的效率和负载调节图。
此致
Manogna
尊敬的 Manogna:
请问您对 24V 输出的要求是什么?
在 2A 输出下、22V 输出是否正常?
上述部分 (TPS62932) 将在 22V 输出下支持 2A 电流。
此致、
Usha