请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2808-1主题中讨论的其他器件: UCC2808A-1
工具/软件:
您好:
我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
客户正在考虑使用具有以下规格的隔离式直流/直流转换器。
我的客户正在考虑采用推挽式配置来满足这些规格、并在您的网站上找到了 UCC2808-1。
但是、此产品很旧、因此如果您有任何新的推挽配置产品、请告诉我。
另外、如果您有任何接近这些规格的参考设计、敬请告知。
(规格)
输入:45V-60V DC
输出:24V 直流、320W
绝缘
此致、