This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808-1:隔离式 DC/DC 转换器的建议

Guru**** 2592080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808-1, UCC2808A-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564795/ucc2808-1-proposal-for-an-isolated-dc-dc-converter

器件型号:UCC2808-1
主题中讨论的其他器件: UCC2808A-1

工具/软件:

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
客户正在考虑使用具有以下规格的隔离式直流/直流转换器。
我的客户正在考虑采用推挽式配置来满足这些规格、并在您的网站上找到了 UCC2808-1。
但是、此产品很旧、因此如果您有任何新的推挽配置产品、请告诉我。
另外、如果您有任何接近这些规格的参考设计、敬请告知。

(规格)
输入:45V-60V DC
输出:24V 直流、320W
绝缘

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    UCC2808A-1 是较新的一款。

    我们的参考设计无法满足规格要求。