This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4260-Q1:可配置的输出电压范围为 5V 至 15V

Guru**** 2595580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564649/tps7b4260-q1-configurable-output-voltage-from-5v-to-15v

器件型号:TPS7B4260-Q1


工具/软件:

您好:

是否可以使用 TPS7B4260-Q1 生成 5V 至 15V 的可配置输出电压? 我可以为 ADJ/EN 引脚提供 0V 至 5V 的 Vref 电压范围。 是否可以固定反馈电阻器组合以生成  5V 至 15V 的输出电压范围? 示例、  

R1 = 10K 且 R2 = 4.7K 反馈电阻器时、

当 Vref = 1.6V -> Vout = 5V 时

当 Vref = 4.8V 时、-> Vout = 15V

该器件会以这种方式工作吗? 我看到使能端的 VIH = 1.8V。 如果 Vref < VIH、器件会进行调节吗? 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有人可以尽早帮助解决此问题? 请迅速作出反应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您的提问!

    该器件将在 许多其他 情况下以这种方式工作、但您遇到 Vref 限制和输出范围问题。  虽然通常我会建议将 1.8VADJ 映射到 5Vout 以确保安全、但考虑到数学计算、无法使用反馈电阻器提供的线性调节类型在 1.8V-5V VADJ 范围内完成整个输出范围((Vfb=0 时、VOUT = 0,无法自由度地使所需区域以正确的斜率相交)

    该器件必须在 0.8V 至 1.8V 之间的某个位置导通。 如果您依赖低于 1.8V 的 VADJ、您的器件可能会无法通过应用并在保持在规格范围内的同时关闭。 0.8V 和 1.8V 之间的工作模式未定义、因此运行将不可靠。 例如、它可以在一个温度下按预期工作、但随后在高负载加热时关断。

    如果您查看数据表中的表征数据、典型的导通点接近 1.6V、因此很可能会出现此问题。  

      

    从技术上讲、这可以通过在 VFB 和 VADJ 之间连接电阻器来实现、因此可变电源为输出提供裕度、同时调整基准电压。 请参阅 此处有关 LDO 裕量调节的注释:

    采用精密 DAC 且适用于 LDO 的电源裕度调节电路(修订版 B) 

    我认为这尚未在任何地方进行设计或推导、因此它对瞬态/交流性能/稳定性的影响是未知的。

    此致、

    Gregory Thompson