工具/软件:
您好:
是否可以使用 TPS7B4260-Q1 生成 5V 至 15V 的可配置输出电压? 我可以为 ADJ/EN 引脚提供 0V 至 5V 的 Vref 电压范围。 是否可以固定反馈电阻器组合以生成 5V 至 15V 的输出电压范围? 示例、
R1 = 10K 且 R2 = 4.7K 反馈电阻器时、
当 Vref = 1.6V -> Vout = 5V 时
当 Vref = 4.8V 时、-> Vout = 15V
该器件会以这种方式工作吗? 我看到使能端的 VIH = 1.8V。 如果 Vref < VIH、器件会进行调节吗? 请澄清。