Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25983
主题中讨论的其他器件:TPS25983、TPS25982
工具/软件:
您好:
我考虑 在当前系统中采用 TPS259827LNRGER 器件、因为我们目前面临使用电子保险丝内部反向保护的困难。
目前、我们正在通过电子保险丝提供的 24V 电压轨、通过 PWM 驱动两个 TEC 制冷机。 这是为了确保我们驱动的电流不会超过必要值、并保护输出免受短路的影响。
启用时、每个 TEC 需要大约 6A 的峰值电流消耗。 通过低侧开关和 MCU 生成的 PWM 驱动这两个 TEC 时、这款器件是否会出现任何问题? 我会问、因为在提供通过 PWM 控制的负载时、一些电子保险丝似乎效果不佳。
谢谢!